请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 你(们)好。
我对 AFE 侧的 SCD1、SCD2保护有疑问、在 DS 中 、有 SCD1、SCD2阈值设置和延迟时间设置、为什么我们需要2个 SCD 硬件保护设置?
根据我的理解、如果触发 SCD1或 SCD2阈值、将触发 SCD 事件、对吧?
如果触发 SCD1、延迟时间会跟 SCD1延迟时间一样、 如果触发 SCD2、延迟时间会跟 SCD2延迟时间一样、对吧?
为什么我们需要2个触发条件? SCD1&SCD2