This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:有关 SCD 硬件保护的问题【AFE 器件】

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988759/bq28z610-questions-on-scd-hw-protection-afe-part

器件型号:BQ28Z610

你(们)好。

    我对 AFE 侧的 SCD1、SCD2保护有疑问、在 DS 中 、有 SCD1、SCD2阈值设置和延迟时间设置、为什么我们需要2个 SCD 硬件保护设置?  

    根据我的理解、如果触发 SCD1或 SCD2阈值、将触发 SCD 事件、对吧?

     如果触发 SCD1、延迟时间会跟 SCD1延迟时间一样、 如果触发 SCD2、延迟时间会跟 SCD2延迟时间一样、对吧?

   为什么我们需要2个触发条件?  SCD1&SCD2

     

    

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meriton、

    发生损坏的方法有两种:短时间内的高电流脉冲或较长时间内的低电流脉冲。 这两个选项使客户能够保护电池和 FET 免受这些条件的影响。

    最棒的

    Jessica