This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:器件&quot 的功耗;TPS7H2201-SP "。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989120/tps7h2201-sp-the-power-consumption-of-part-tps7h2201-sp

器件型号:TPS7H2201-SP

我想知道"TPS7H2201-SP"器件的功耗。
"TPS7H2201-SP"的最大持续电流值已知为7V6/A
如果您计算这次的功率、则为30瓦、但我不认为它会消耗这么高的功率。
如果电流限制设置为5V/250mA、计算得出的1.25W 功率值是否正确?
或者消耗的功率值是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    此器件在运行期间消耗的功率将不同于开关提供的功率。 正确的做法是,在 VOUT=5V 且 IOUT=0.25A 的情况下,负载开关提供的功率将为1.25W。

    但是、开关的功率耗散将为 PD = VIN x IQ + IOUT2 x RON。 RON 和 Iq 的值会因温度和其他运行条件而异、因此 应使用数据表中的电气特性表和典型特性图来找到在该公式中使用的合适值。

    此外、还应注意电流限制与输出电流之间的差异。  对于 IOUT ≤1A 的情况、可设置的最低电流限值为 IL=IOUT+0.5A

    希望这对您有所帮助!

     

    谢谢、

    Sarah