This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:从 IN2切换到 IN1时、输出电压下降

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2121, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988664/tps2113a-output-voltage-drops-when-switching-from-in2-to-in1

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2121

我的设计中包含以下原理图。

XFMR_OUT (IN2)一直打开。 HSEC_5V0 (IN1)被打开和关闭。

当我打开 HSEC_5V0 (IN1)时、开关的输出有时会开始下降、然后在一段时间后恢复。  开关的输出是否可以进入高阻态模式?  是否有任何想法说明这种情况可能发生的原因以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    这是或多或少的预期行为。 我们的器件采用先断后合方法。 这意味着在切换期间的一段时间内、没有输入连接到输出。 器件可识别切换请求、关闭一个通道、然后打开另一个通道。 您看到的骤降发生在该时间范围内。

    虽然我们确实提供了具有更快开关速度的器件、例如 TPS2116和 TPS2121、但减少这种下降的最简单方法是增加更多的输出电容、从而为负载供电并保持输出电源轨上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    根据数据表、IN1到 IN2的转换时间最大为60us。 这是需要考虑的正确规格吗? 在 OUT 开始斜升至 IN1电压电平之前、我看到我连接的波形中为~2ms。  

    奇怪的是、这不会一直发生。 在大多数情况下、开关会按我的预期发生。 您可以看到下面的一个示例。

    为了提供更多信息、IN1来自切换开关。 我想知道 开关机械运行期间的毛刺是否会导致问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    从第一个波形可以看出、机械开关的开关行为并不总是显示出这种毛刺脉冲、但这是可能的。 您可以看到、在第二个波形中、CH2和 CH1由于开关而相互交叉。 使用机械开关时、抖动或毛刺脉冲可能会进一步延迟开关。 这种情况可能会发生、由于干扰、器件会在两个输入之间保持来回切换、直到开关输入稳定且器件恢复。 我认为您可能需要一些输出电容来保持您的输出电压轨、并需要一些输入电容来滤除输入电压轨。  

    您能否添加该电容并重新测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 IN1输入端添加了一个10uF 电容、这解决了这个问题。 切 换开关在翻转时似乎快速连接/断开电源、这在某  种程度上会导致 TPS2113A 关闭其输出(高阻态)。 然后 、TPS2113A 需要一些时间 才能重新启用其输出。 我不认为这是正常的先断后合操作。 在任何情况  下、输入电容器都能屏蔽 TPS2113A、使其免受这种快速连接/断开的影响、从而解决了问题。 将其标记为已解决。