This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:是否有 IC = BQ24157 + PowerPath?

Guru**** 2796815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25619, BQ25618, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989248/bq24157-any-ic-bq24157-powerpath

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ25619BQ25618BQ25611D

尊敬的 TI 工程师:

TI 是否具有与 BQ24157类似但具有 PowerPath 功能的 IC?

CC 100mA

系统电源电流2-3A

(电池:TWS 无线蓝牙耳塞/耳机上为180mAH)

提前感谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    BQ25611D 是最匹配3A 系统电流的器件。  BQ25618和 BQ25619实际上用于 TWS 应用、但额定输出电流仅为1.5A。

    此致、

    Jeff