This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:与 BQStudio 软件相关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989159/bq40z50-r1-related-to-bqstudio-software

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

  如何执行黄金文件提取? 黄金文件提取的必要性和用途是什么?

如何为 BQ40Z50-R1提取黄金文件? 我们已经完成了电池组的学习周期、在提取黄金文件后、是否足够将该文件上传到其他电池组(而不是为每个其他电池组执行学习周期) 我们是否可以对每个电池组使用相同的电池 组(或)我们必须对每个电池组执行学习周期???

请尽快答复。

谢谢、此致、

Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nivethitha、您好!  

    是的、黄金文件的主要目标是在生产期间上传、这意味着您只需完成学习周期并配置一个包、然后上传其他监测计的最终文件。

    闪存流文件上传速度最快、您可以使用 SLUA801通过自己的 MCU 对监测计进行编程。 Bq.fs 是固件和数据闪存。 df.fs 仅为数据闪存。

    要读取闪存流或 srec 文件、请转至 bqStudio 中的固件选项卡并选择浏览、然后您可以修改导出的文件格式。

    此致、

    Wyatt Keller