This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:增加 LED 电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989131/tps92692evm-880-increasing-led-current

器件型号:TPS92692EVM-880

您好!

我的客户需要0.7A 电流、输入电压=10V、输出电压=40V。

是否可以替换 TPS92692-880的 FET 和电感器?

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、您可以更换 TPS92682EVM 的 FET 和电感器。  您需要 确保电感器和 FET 能够处理您设计的功率和电流电平。

    谢谢 Tuan