This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930.BQ76930、我是否可以连接 REGSRC?查看原理图

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989220/bq76930-bq76930-bq76930-can-i-not-connected-regsrc-review-schematic

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76200

尊敬的所有人、提前感谢您的帮助。

在我的原理图 BMS 10系列电池中、我使用 BQ76930 + BQ76200、我通过 BQ76300打开和关闭 MOSFET、并向 BQ76200发送命令。我连接了 REGSRC 引脚9、但 REGOUT 引脚8悬空、因为、 我通过具有 LDO 和 DCDC 的电池为 MCU 和传感器提供电源。REGOUT 未使用。是否可以不将 REGSRC 连接到12VDC?请查看原理图、是否可以断开引脚9?BQ76200命令是否正确执行?

谢谢

此致

Vale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio、

    本文档非常有用、第9节更详细地介绍了 REGSRC 电源。  https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 

    REGSRC 用于为 FET 驱动器输出和一些其他内部电路供电、因此为该引脚供电非常重要。 REGOUT 也用于内部电路、因此即使不使用 REGOUT、它也必须有一个电容器。

    此致、

    Matt