This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:6相交错

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989039/ucd3138064a-6-phase-interleave

器件型号:UCD3138064A

UCD3138064A 能否使用 DPWM0A、DPWM0B、DPWM1A、DPWM1B、DPWM2A、 DPWM2B? 请验证相位触发器是否可在 DPWM0A、0B、1A、1B 等之间使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的电源拓扑是什么?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非隔离式、非同步升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以控制六相交错升压转换器、每个相位将交错60度。 要将 DPWM0A 和0B 交错60度,可以将 DPWM0设置为多模式,设置 EVENT1=0,并设置 event3=(1/6)*period。 最大占空比将限制为83%。 DPWM0和 DWPM1之间的交错由相位触发寄存器实现。