This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:可调节引脚额定值

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989076/lm117-adj-pin-ratings

器件型号:LM117

 在这种情况 下、我们希望立即将 ADJ 引脚连接(短接)到 VIN 引脚(例如500msec)。 该电路类似于数据表第1页上的典型应用图。  

这会损坏器件吗?

ADJ 引脚的绝对最大额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然不是直接回答您的问题、但我将注意到在8.2节中的功能方框图中、ADJ 引脚通过二极管和50欧姆串联电阻连接到 VOUT。

    另一个信息是在8.4.2的最后一段中、该段有效地指出、如果输出对地短路、ADJ 引脚在23.75V 时能够承受10uF 电容的放电。  23.75V 源自该段所述的条件:25V 输出- 1.25V (请参阅第8.1节)。  如果条件可能超过此值、则说明 必须在 ADJ 和 VOUT 引脚之间添加一个二极管。

    由于 LM117的内部设计有效地在 ADJ 和 VOUT 之间串联了一个50欧姆的二极管、因此您能否设计出您的电路、以便只需添加一个二极管和50欧姆电阻器即可与 LM117并联、并切换到 VIN、 而不是将 ADJ 引脚短接至 VIN?  最终结果应该是等效的、但您可以适当调整分立式组件的大小以处理电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    先前4537667的响应正确。  您可以将此问题视为流入 ADJ 引脚的能量。  对于 ADJ 引脚中的最大能量、您需要遵守第8.4.2节的指导原则、或者在器件周围添加适当的保护(二极管)。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen!