This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:故障模式分布?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989138/lm7480-q1-failure-mode-distribution

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7481-Q1

您好!

LM7480-Q1或 LM7481-Q1是否存在故障模式分布?

TI 网站显示 LM7480-Q1的时基故障率(例如 LM74800QDRRRQ1 )为0.4。 但没有其他信息可用。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请在 e2e 上接受我的朋友的请求。 我可以与  您分享 LM7480-Q1的故障模式分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。 我已接受您的朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您接受请求。 我已将  LM7480-Q1的故障模式分布 作为 PDF 附件与您分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。 很遗憾、当我单击您提供的链接时、我会收到一条消息、指示我无权查看  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试下载最新附件