This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100累加器模式问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988700/bq35100-bq35100-accumalator-mode-question

器件型号:BQ35100

您好!

  我们在应用中使用 LiSoCl2电池、无线电模块发射脉冲消耗60mA 的电池电流、脉宽将在几毫秒的范围内。

我的问题是

1) 我们能否使用在累加器模式下运行的 BQ35100准确捕获电池消耗(包括无线电 Tx/RX 脉冲)?

2) 我的理解是、IC BQ35100在储能器模式下消耗约130uA、请确认。

谢谢、

Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    两者都正确。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      感谢您的确认、我只是想知道累积模式下的采样率是多少? 它是几毫秒/μ s 吗? 请告诉我。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    我们的 ADC 采用 Δ-Σ 架构、这意味着它们非常适合非常精确地捕获通过的电荷、因为信号在累加器模式下持续采样。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      这是一个好知识。 感谢您的回答。

    -Naga Amam。