请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我们在应用中使用 LiSoCl2电池、无线电模块发射脉冲消耗60mA 的电池电流、脉宽将在几毫秒的范围内。
我的问题是
1) 我们能否使用在累加器模式下运行的 BQ35100准确捕获电池消耗(包括无线电 Tx/RX 脉冲)?
2) 我的理解是、IC BQ35100在储能器模式下消耗约130uA、请确认。
谢谢、
Naga。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.