This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201EVM-179:TPS61201EVM-179

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61201, TPS61200, BQ25505, BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988074/tps61201evm-179-tps61201evm-179

器件型号:TPS61201EVM-179
主题中讨论的其他器件:TPS61201TPS61200BQ25505BQ25570BQ25504

您好!

我是一名法国电子工程学生。

上周、我使用评估板开始测试 TPS61201升压器。

但是、当我测量此评估板的流耗时、我发现了类似于280µA μ A 的器件、而不是数据表中提到的70µA μ A。

我本以为集成在电路板中的外部元件会对这一步负责、但它无法解释这一巨大的阶跃(是最大静态电流保证的4倍)。

有人能解释为什么?? 这一点非常重要、因为它参与了与公司相关的学校项目。

此致、

Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien、

    是的、外部组件可能会消耗很多电流。

    输入/输出电压和电流能力是多少? TPS61200是一款非常老旧的器件、我们有更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们根据不同的标准选择了该特定的升压器。 要选择其他组件,我们需要一个直流/直流升压器(具有超低功耗和超低静态电流),这与以下内容非常对应:

    - Vcoldstart < 0.7V
    - Vinput 最小值< 0.7V
    -输入电压为0.7V、输入电流为200µA μ A 且输出电压接近3V 时的效率相当高
    -冷启动的电源输入< 40µW μ A

    此外、如果在将存储器件交付到输出电源之前集成存储器件、那将是极好的。

    谢谢!


    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您似乎需要 BQ25505等器件。 您能否了解一下此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们也已经在研究这个问题(以及 BQ25504和 BQ25570)。

    但是,您能否告诉我如何在 TPS61201上测量70µA μ A 静态电流?

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很好! 请参阅此应用以了解 IQ

    https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵帮助!

    此致