This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:我在没有巨大软启动电容的情况下启动 UCC256404时遇到问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989095/ucc256404-i-have-a-problem-with-the-ucc256404-starting-up-without-a-huge-soft-start-cap

器件型号:UCC256404

我知道该规范建议软启动(LL/SS)时的最大电容为0.47uF、但我们在不使用1uF 电容的情况下无法启动。  我将在 BW 引脚上使用选项5、但在电子表格中、我不确定应该尝试在 LL/SS 部分中使用什么值。  TSS (电芯 C201)有何限制?  我将 CSS 电容选择为0.47uF、然后更改 TSS 值、直到建议的 CSS 与我的0.47uF 匹配。  TSS 的这个值是50ms、那么可以设置的最大时间是50ms 吗?   

单元 C204的条目不是很清楚。  我如何做出这一决定?  我可以使用的值范围是多少?  如果需要长软启动、建议使用什么?

选项5是在 BW 下选择的、因此建议 Vssinit (电池 C206)的值为多少?

我认为、由于我具有较大的容性负载、我需要更长的软启动时间。  更改 VCR 引脚上的值是否会提供更快的充电速度?  这里推荐什么?

谢谢、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

     建议在0.2V~0.5V 的电压范围内使用 Vssinit。

    关于软启动时间、 UCC256404的软启动机制是、如果反馈环路输出 VCOMP 低于 LLSS 引脚的电压、软启动将被停止。

    以下是我增加软启动时间的建议:

    降低反馈环路响应。 您可以在此处分享原理图吗?

    2.减小 VCR 引脚上的下拉电容。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你云生!

    是的、我可以共享原理图。  最简单的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.dropbox.com/.../Eddie Schematic26March21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个已知错误、(C29上的 RVCC 应该为+15V_PRI、并且 从 Q3集电极移除了+15V_PRI、 因此现在移除了 Q3。 D7现在是 ES1J (600V)、并切断辅助绕组与 Q1之间的连接(Q1源应为 RVCC。  电感器现在为40uH、变压器为300uH。  可通过以下链接找到变压器数据表: www.dropbox.com/.../MTBB122867修订版1 Outline.pdfin变压器数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享的最佳方法是使用下拉框吗?  在这种情况下、我认为我需要一个电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    然后、您可以将材料发送到我的收件箱 yunsheng-qu@ti.com

    云生