This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:几个周期后停止开关

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988671/lm3478-stop-switching-after-few-cycles

器件型号:LM3478

尊敬的 TI-Team

附加电路(请参阅上文)显示了一种非常特殊的行为。 它已经在 PCB 上、我们尝试通过在24V_IN 上施加24V 电压来运行它。 除开/关按钮外、电路板上没有任何其他连接。
通过按下按钮打开 MAIN_SWITed 后、MOSFET (Q5)会在保持关闭状态之前切换几次(3-4)。 栅极由 U2的引脚 DR 驱动、似乎旨在实现此功能。 如果我们提供24V 电压并允许超过1.5A 的电流、Q5会直接烧坏(已经发生过)。
根据我们在 Webench 中的仿真(见下文)、它应该可以正常工作。

  • 移除 R25没有帮助(移除低通滤波器)
  • 将 R27增大到75m Ω 没有任何帮助(降低了允许的最大输出电流)。
  • 24V_main 处的负载本身似乎正常。 直接施加24V_main 非常有效、电流消耗非常小。

我们没有什么想法可以寻找。 非常感谢您的帮助!

此致、
伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您使用 LM3478。 我需要更多信息才能完全理解问题。 MAIN_SWITCed 的电压是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢您的回答! 同时、由于本论坛中的其他相关帖子、我们找到了解决该问题的方法。 只要 Q3限制浪涌电流、我们就需要在 Vin 前面使用 RC 滤波器来延迟 LM3478的导通。

    要始终回答您的问题:
    MAIN_switched 只是一个网络名称、因为电路的这一点等于(或多或少)输入电压(24V)、可以通过 TP14打开或关闭。

    再次感谢您的帮助和致以最诚挚的问候
    伊凡