This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:对于 Vcc、UCC28056是否可以从初级电感器上的辅助绕组偏置?

Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989020/ucc28056-can-the-ucc28056-be-biased-from-an-aux-winding-on-the-primary-inductor-for-vcc

器件型号:UCC28056

是否可以在启动后创建 PFC 电感器的辅助绕组以偏置 UCC28056?

使用此部件和/或类似的任何转换模式控制器执行此操作是否存在问题?

这样做有哪些优点和缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    它应该能够在 PFC 电感器上使用辅助绕组来为 UCC28056供电。  

    一个重要的事情是 UCC28056没有高压启动、所以在启动 UCC28056之前、您仍然需要在 UCC28056上添加偏置电压、这与大多数没有高压启动的反激式转换器一样。 电路将影响待机功耗。

    在 PFC VCC 电源中使用辅助绕组时的另一个问题 是、辅助绕组上的电压在输入电压范围内不稳定。 因此、您需要在辅助绕组和 UCC28056的 VCC 之间添加降压或 LDO、电路也会产生功率损耗。

    大多数实际应用通过下行级为 UCC28056 VCC 供电。