This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:针对电源设计人员的环路补偿计算器#39

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989053/tps65400-q1-loop-comp-calc-s-for-power-designer

器件型号:TPS65400-Q1

我正在尝试使用基于网络的电源设计器来计算 COMP 环路值。  该工具似乎会卡在 L 值上(非常窄的范围)、因此我不信任环路补偿值。  如果我查看这些值的公式、我会得到针对 RC、CC、Croll 的 x10或更多不同结果。   然后、我试用了功率级设计器工具、并使用环路计算器尝试获取结果。  同样、我获得的结果与其他工具完全不同(尽管我不理解增益信息中有参数)。  我正在为所有四个电压轨执行此操作、如果可能、我希望看到所有四个电压轨都获得相同的值。  有什么指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我建议您首先使用公式来计算包括电感器和补偿值在内的参数、 然后在基于网络的电源设计 器上更改参数、使其与计算保持一致(参数可手动更改)、以便您可以检查转换器是否正常工作。 您也可以使用 PSpice 模型进行检查。 用户指南中的 EVM 参数也可以作为指导、因为我们已在实验室中检查过。

    无论如何、补偿值可以灵活、计算基于理想模型、因此可以使用仿真工具进行检查。 仿真模型可能与实际情况不同、但 没有太大差异。  

    BR

    Ruby