This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631W:用于 OLED 的 Swire 协议控制电源 IC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65631, TPS65632, TPS65631W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988857/tps65631w-swire-protocol-control-power-ic-for-oled

器件型号:TPS65631W
主题中讨论的其他器件:TPS65631TPS65632

团队、

我们是否具有 用于 OLED 的 Swire 协议控制电源 IC、还满足以下要求?

  1. 双路输出:
  • 固定正电压输出
  • 正电压范围可以是4.5V 至5.5V
  • 数字可编程负输出
  • 负输出由 Swire 控制调整
  • 负电压输出范围-2.4V 至-6.4V
  • 正负输出电流最大为300mA
  1. 输入电压范围为2.9V 至4.5V

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CTRL 控制引脚正常。 您可以告诉我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们有多个 AMOLED 偏置器件使用 s 线控制、可满足上述要求。 TI.com 上提供的部分功能包括 TPS65631、TPS65631W、TPS65632。 我们还有一些其他用于特定面板的工具、TI.com 上未发布这些工具。 对于 TI.com 上未发布的版本、请通过内部电子邮件直接与我联系

    此致、

    辽卡特