This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735EVM-710:最大输入电压差异

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989043/bq24735evm-710-max-input-voltage-discrepancy

器件型号:BQ24735EVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24735

此 EVM 设计列出的最大输入范围为24V、但这似乎超过了建议的最大工作条件22V。

器件最大值为30V、24V 列为标称 VCC。 EVM 被列为最大22V 的原因是什么?

我们的其中一个设计逐字使用了 EVM 设计、我希望确保使用标准24V 电源时不会超出规格。

此设计中的交流/直流电源具有22.8V 至26.4V 的可调输出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    使用24V 输入是可以的、但必须相应地调整 ACDET 电阻分压器值、使2.4V < ACDET < 3.15V

     

    BQ24735 EVM 上使用的 ACDET 电阻分压器在设计时考虑了19.5V 适配器。 如果改为使用24V 输入、则这会将 ACDET 设置为3.21V。由于该电压高于3.15V、BQ24735会将其视为适配器过压条件。

     

     

     

    此致、

    Angelo