This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:如何调节负激励电流

Guru**** 2532810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988451/ucc28782-how-to-adjust-the-negative-exciting-current

器件型号:UCC28782

负激励电流大于预期值。
降低 RDM 电阻不起作用。 是否有可能的原因?
使用的 FET 是:SJ_MOS 的适当负激励电流是多少?

QL:IPA65R225C7
QH:IPD70R360

谢谢你

e2e.ti.com/.../wavefome.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User4243385、

    感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。
     您在波形中显示的-1A 峰值负电流对于264V 交流输入电平来说并不不合理。 可能需要相当大的电流使高电容振铃降至0V

    IM-根据公式29 (数据表第67页)计算得出、与 Vbulk 成比例。 因此、它的振幅将在高压线上达到最高。
    它也 与 sqrt (CSW)成正比、因此总有效开关节点电容包括每个 MOSFET 的输出电容以及其他电路影响因素的估算。
    使用 UCC28782设计计算器工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluraz0计算这些值 

    RDM 电阻用于将 PWMH 导通时间范围编程到公式11确定的标称设定点。  内部调优环路将自动调整 PWMH 接通时间、以便在给定的线路和负载条件下获得正确的 Im 电平。  有一个调整范围允许组件容差变化、因此轻微更改 RDM 将不起作用。  彻底改变 RDM 最终会影响 I-、但也会阻止调谐器正常工作、并可能导致 ZVS 损失和随后的硬开关。  
    请将 RDM 电阻恢复为设计工具建议的值。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们了解负电流在高压线路上增大。

    我认为 L_VDS 的下降太大。
    使用 GaN 的测试板的下降时间大约为200nsec、但是否可以使用 SJ_MOS 将其调整到相同的程度?

    我认为内部调优环路会调整负电流、因此即使开关电容不同、下降时间也是相同的。 这是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User4243385、

    没有错。  调优环路不会调整负电流以实现任何特定的下降时间。  
    它会调节电流、以实现高  侧 FET 关断时的"无损"振铃降至零电压。

    下降时间陡峭是 由 FET 的非线性输出电容导致的、这些输出电容构成了大部分开关节点电容。
    GaN-FET 的输出电容比硅 FET 低得多、但两者在 Vds 较低时具有高得多的电容、在 Vds 较高时具有低得多的电容。  因此、当开关节点电压较高时、负电流会驱动 快速 dV/dt 、直到 VDS 接近低电压。  此时、非线性输出电容会在振铃电流开始减小的同时大幅增加。  因此、VDS 最终以非常低的 dV/dt 接近零伏。    

    如果开关节点电容(主要是输出电容)是固定的线性电容、则 VDS 波形将呈正弦波形。  
    但是、电容的急剧非线性变化会使 VDS 形状起初陡得多、然后在末尾浅
    调谐器会调整 Ineg、使电压振铃仅 达到约零、不会"低于"零、也不会比零高太多。
    它使用在 SWS 引脚上监控的电压来保持适当的电流电平以达到该点。  

    此致、
    Ulrich