大家好、
您能否检查以下请求并提供建议:
"
我们使用集成在电源卡中的 TPS54560。 但是、由于电池的原因、我们产品中的输入电压高达55V。 当我们在这些电压电平下消耗高电流时、稳压器无法满足我们的需求。 我们观察到、在我们的一些产品中、IC 会出现瓶颈、并且有燃烧的材料。
在我们遇到困难的产品中、Vın 我们确定 Δ I 值为55.6V、输出电压为13.7V。 我们的输出电流平均为3A。 我们提到的 IC 称为60V Výnex、但它指出、在3A 负载下会发生故障。
"
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu