This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:以太网10/100的 RJ45 PoE 连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989071/tps2378-poe-connection-with-rj45-for-ethernet-10-100

器件型号:TPS2378

尊敬的 TI:

我正在使用 TPS2378DDA 控制器设计 PoE 供电的10/100以太网器件。

PHY 以太网控制器芯片建议将 RJ45连接器连接为图像 A。但我认为、通过75欧姆电阻器会出现过流消耗。
我已经看到、在具有磁体和 POE 的 RJ45 1GB 连接器中、它们使用了一个与75 Ω 电阻器串联的电容器。 我的想法是使用这些电容器、如图 B 所示
图 B 中的原理图是否正常工作、能否从 PoE 汲取电压而不影响通信?

非常感谢。