尊敬的 TI:
我正在使用 TPS2378DDA 控制器设计 PoE 供电的10/100以太网器件。
PHY 以太网控制器芯片建议将 RJ45连接器连接为图像 A。但我认为、通过75欧姆电阻器会出现过流消耗。
我已经看到、在具有磁体和 POE 的 RJ45 1GB 连接器中、它们使用了一个与75 Ω 电阻器串联的电容器。 我的想法是使用这些电容器、如图 B 所示
图 B 中的原理图是否正常工作、能否从 PoE 汲取电压而不影响通信?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我正在使用 TPS2378DDA 控制器设计 PoE 供电的10/100以太网器件。
PHY 以太网控制器芯片建议将 RJ45连接器连接为图像 A。但我认为、通过75欧姆电阻器会出现过流消耗。
我已经看到、在具有磁体和 POE 的 RJ45 1GB 连接器中、它们使用了一个与75 Ω 电阻器串联的电容器。 我的想法是使用这些电容器、如图 B 所示
图 B 中的原理图是否正常工作、能否从 PoE 汲取电压而不影响通信?
非常感谢。

您好!
以太网 PHY 将电源和数据分开。
我只能说电源方面。 请按照以下应用手册 中的说明、为 Bob-Smith 端接使用0.01uF 电容器和75欧姆电阻器:https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf?ts=1616707427981&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
对于数据端、请使用 PHY 数据表或联系 PHY 供应商以了解如何终止 PHY。 如果您使用的是 TI、请创建一个线程并标记 PHY 器件、而不是 PoE 器件。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师