This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池组管理器支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25710, BQ25798, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987721/bq25798-battery-pack-manager-support

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50-R2BQ25710BQ40Z50

您好!

发现  BQ40Z50-R2 (电池组管理器) 非常适合与  BQ25710 (降压/升压电池充电控制器)集成。 使用 太阳能电池板时、此选择将在很大程度上满足我们对 MPPT 的要求、然而、有人注意到 BQ25710需要一个主机来完全实现 MPPT 功能;这将使我们进入 BQ25798。

现在、BQ25798具有 I2C 控制面板、没有提到智能电池集成。

我们能否确认 缺少智能电池支持 、并可能对与 BQ25798集成的 BQ40Z50-R2的替代方案提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们通常建议为 BMS 系统使用主机来处理充电器和监测计之间的任何错误处理。 bq40z50是我们的旗舰型多节电池电量监测计、具有处理任何智能电池系统的大多数功能。

    目前、bq25798仅被采样、未完全发布以用于生产。

    此致、

    Wyatt Keller