This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:BQ27546-G1在-20度的温度下工作。 成功的过程

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988915/bq27546-g1-bq27546-g1-working-at--20-degrees-successful-procedure

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400GPCRB

各位专家:

开发用于放置 bq27546的器件。 我的任务是进行电量监测以准确地计算电池电量。 问题是器件必须在-20度的温度下工作。 我有 bq27546evm、ev2400和 ev2300,这样我就可以满足我的需求:)

当我执行 GPCRB 过程时开始出现问题。 我已感应指定的日志。 我会得到新的化学成分和新的 gg 文件。 我上传了新的化学成分文件(首先使用了 GPCHEM 工具、然后又上传了 GPCRB)。 接下来、我尝试上传 gg 文件、但一些参数闪存到红色(存在一些色谱)然后、我将参数后面的参数上传到了 bq、直到是时候放置"T RISE "参数了。 我不能将值小于0。

bq 在这些设置下是否正常工作?

我所做的、分步式:

1.初始化测试设备(包括 bq studio)
2.生成 GPCHEM 日志
3.将新化学物质上传到 bq
4.生成 GPCRB 日志
5.上传新的化学文件
6.上传新的 gg 文件(参数位于 paremeter 之后)
7.将"T RISe"参数上传为0而不是-25

BQ 在室温下工作正常(我有 Keithley 2281s 电池仿真器和2450 SourceMeter、所以我在仿真器上有电池模型、我可以比较 bq 和仿真器的说法)

当我用电阻器在-20度处模拟热敏电阻并使用-20度的电池模型连接到仿真器时、bq 表示能量下降速度快于室温、但误差很大。

我应该怎么做? maby 我应该首先配置 bq、然后更新化学成分(我有 GPCHEM RAPort)、然后进行学习周期、然后放入新的化学成分和 gg 文件(我是否应该创建新的 GPCRB RAPort?)

希望你们能帮我;)

此致、
Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以让学习周期吗? 我写道、在室温下一切都正常、但可以更好。 是否将使用 GPCRB 工具上传整个过程的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karol、

    您的步骤看起来正常。  根据 TRM、T RISE 应为正值。 将 T RISE 设置为0将禁用一次性恒定加热/冷却热建模。 听起来您的 GPCRB 中可能存在错误、因此我建议重新处理日志。

    最棒的

    Jessica