This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] -48路输入至12路输出电源参考设计或器件建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988997/-48-input-to-12-output-power-reference-design-or-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

我的客户正在设计5G 室外系统、他们提到系统的输入电压为-48V。

它们需要为系统生成12V 输出和大约5A 输出。 我们是否有适合负输入电压的参考设计和解决方案?

欢迎提出任何建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin Su:

    此参考设计可以作为起点: https://www.ti.com/tool/PMP20850

    一般而言、我认为隔离式硬开关反激式可能是另一种可能性、例如由 LM5156驱动。

    此致、
    Brigitte