请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24230 是否有办法配置 BQ24230以进行器件运输? 它是否具有运输模式、在为 VIN 供电之前锁存电池?
我需要一个具有集成 PCM 和电源路径管理功能的4.2V ~350mA 充电锂聚合物部件、而不是 CSP。 USB 提供的充电。
除了似乎没有运输模式外、此部件几乎完美。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.