This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140EVM-720:照片打印和3D 文件?

Guru**** 2517540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989021/tps82140evm-720-photo-print-and-3d-files

器件型号:TPS82140EVM-720
主题中讨论的其他器件:TPS82150TPS82140

您好!

我找不到 TPS82140EVM 和 TPS82150EVM 的项目源。
从项目中、我可以拍摄组件的照片和3D。
您可以将这些文件发送给我吗? 如有需要、请发送电子邮件给我、谢谢(a-***)

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您需要哪种类型的源文件? TPS82140和 TPS82150将同一 EVM 与 Altium 配合使用。 您需要 EVM PCB 文件吗?

    如果是、我将通过电子邮件将其发送给您。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确切地说是 Nancy、我需要自行复制 EVM。

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    已发送包含电子邮件的文件。

    谢谢、

    Nancy