This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:适用于降压转换器。 18至36V 输入和+/- 12V 输出1A

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988705/tps40210-for-buck-converter-18-to-36v-input-and---12v-output-1a

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS40200

您好!

我正在尝试对降压转换器的 TPS40210进行仿真

但是、webench 仅接受此组件进行升压配置

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好6476117、

    我们有 PSpice for TI 用于仿真、但为什么要使用 TPS40210进行降压、而不使用 TPS40200?

    此致、
    Brigitte