This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431A-Q1精度

Guru**** 2422530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989019/tl431-q1-tl431a-q1-accuracy

器件型号:TL431-Q1

尊敬的团队:

我的客户在他们的项目中使用 TL431A-Q1、他们测试了几个芯片、发现每个器件的输出为2.47V、而不是典型值2.495V。 我知道我们的范围是2.47V-2.52V、但据我了解、大多数芯片应该是2.495V 而不是2.47V、对吧?

但我的客户测试了几个全部为2.47V 的芯片。 这是正常的吗? 如果不是、这种现象是否与下面的原理图有关?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    电压基准电压测量测试设置是否与上面的原理图相同? 它们在何处测量2.47V 电压?

    U8和测量点之间的任何 ESR 和负载电流都可以解释压降。

    Tony