This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM2662:用作正电压加倍器时的输出电流?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988137/faq-lm2662-output-current-when-used-as-positive-voltage-doubler

器件型号:LM2662

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

当用作电压转换器时、输出电流约为200mA、但当它用作正电压倍频器时、输出电流是多少?  数据表中没有与此用途相对应的数据。  请给我一些建议。

我测试过,当我添加100mA 负载时,它不起作用。 您是否有一些经验信息?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    通常、与逆变器相比、倍压器可以提供大约一半的电流。 在启动期间、器件将无法提供此电流。

    有关更多详细信息、客户使用什么作为负载将会很有趣。

    此致、
    Brigitte