This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:ATL431LI 连续阴极范围小于 AS431

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, ATL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988774/atl432li-atl431li-continuous-cathode-range-smaller-then-as431

器件型号:ATL432LI
主题中讨论的其他器件:ATL431LIATL431TL431LI

您好!

我的客户会检查 TI ATL431LI 和二极管 AS431之间的 IKA

 ATL431与 AS431 IKA 之间存在差异、如下表所示。

它是否会因数据太小而导致性能不佳? 
与 AZ431相比,Atlant431LI 有哪些优势? 在应用小型 IKA 时、是否需要注意任何事项?
为什么 ALT431LI Ika 的范围如此窄?
 

TI TL431LI

二极管 AS431

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS431.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    ATL431LI 具有较低的用于调节的最低阴极电流以及较低的基准电流。 根据对客户重要的内容、这些内容可能非常重要。 这些是 在 ATL431LI 中实现较低功耗部件所需进行的权衡。  使用宜家较低的器件时、考虑因素不会超过最大值-该器件不是设计为在该区域工作。

    Tony