This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:可编程电源设计

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210, LM5155, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988266/tps40211-programmable-power-supply-design

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5155LM5176

您好!

我想设计一个输入范围为4.5V 至22V 的可编程 PSU流约为2~4A[最大总功率20W]的可变输出0至5V

Vout 电压将通过使用固定电压分压器 opamp.instead 更改 FB 电压进行控制。

PowerDesigner 工具具有 TPS40211的一些选项、我是否走上了正确的道路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这取决于您是要从4.5V 产生5V 电压、还是输入电压始终高于输出电压。 在这种情况下、降压解决方案是正确的解决方案。 如果您还需要4.5V 电压的5V 电压、那么您需要降压/升压解决方案、例如 SEPIC 转换器和 TPS40210/1或 LM5155可能是一个良好的起点。  

    但最简单的解决方案可能是 LM5176、这是一款专为此类应用而设计的4开关降压/升压控制器。

    BTW、请始终在 FB 引脚上添加一个电阻分压器、以确保输出永远不会打开。

    以下是一些有关输出电压变化的文章:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-1

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您提供的指导、这正是我要寻找的内容。

    我认为 TPS40210/1是一个更好的选择、因为所涉及的组件更少、而对于 LM5176/4开关开关开关、不知道会引发什么类型的问题。  

    但对于 TPS40210/1,它被称为“TPS4021x4.5V 至52V 输入电流模式 BoostController”,因此不可能有降压模式,

    因此、我要求从 < 5V 获得5V 电压 将会失败。

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    如果您使用 TPS4021x 创建 SEPIC 或反激式转换器、则输出电压可以更高或更低。 如果将其用作升压转换器,您将无法从>5V 中获得5V 的电压。

    此致、
    Brigitte