This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:随着系统(负载)电流需要变化,更改 BQ24075 (T)的输出电流电平

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988553/bq24075-change-level-of-output-current-level-of-bq24075-t-as-system-load-current-needs-changes

器件型号:BQ24075

大家好、支持者、

在 BQ24075T 的 Rılım 电路中、当快速充电电流电平通过 Rıset μ A 调节为1.2A、输入电流电平通过 μ A 调节为1.5A 时、适配器连接到 BQ24075T 的 IN 引脚期间、剩余的部分电流被转移到系统中。 因此、当系统电流在此运行期间需要增加时、需要从哪里获取额外的电流?  

简而言之,BQ24075具有一种机制,当需要系统电流电平时 ,所需的电流(为了满足此电流电平) 将从直接适配器中汲取,快速充电器电流电平将降低。 充电过程中(连接适配器时)、适配器无法提供系统电流或系统电流需求

感谢您关注问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ24075T、如果器件设置为以1.2A 电流为电池充电、且输入电流限制为1.5A、则正确的做法是、将在 OUT 引脚为系统提供剩余电流。

    如果 OUT 引脚上的系统需要更多电流、则充电电流将开始减小、以保持输出端所需的电压和电流。 如需更多信息和图表、请参阅数据表、并在9.3.4.1.2 DPPM 模式和 9.3.4.1.3电池补充模式部分中找到更多信息

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答。 我还有一个关于电池充电的问题。 当使用 BQ24075时、电池充满电时、电池充电操作将自动停止? 以及如何理解? 谢谢你,从现在开始;D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="480147" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/988553/bq24075-change-level-of-output-current-level-of-bq24075-t-as-system-load-current-needs-changes/3652641 #3652641"]电池电量已满时,电池充电操作将自动停止

    是的! 该器件始终测量 BAT 引脚上的电压。 根据电压、该器件将在相应的充电阶段运行。 一旦器件指示电池已完成充电、/CHG 引脚将处于高阻抗状态、您将看到流入电池的充电电流为0A。 如果电池电压低于再充电阈值、它将再次为其充电。  

     您可以在9.3.4电池充电部分的数据表中找到此信息。

    此致、

    Anthony Pham