This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:QOD 功能与输入电压的关系

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS22925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987201/tps22925-qod-function-dependence-on-vin

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

您好!

这是 Takeuchi、感谢您的大力支持、

我们将使用 TPS22925CYPHR 作为 SSD 的电流开关。

但我们意识到放电时间很长、QOD 似乎不起作用。

请查看随附的 Vin、Vout 和 on 的图片、原理图和波形。

我们的预期是在红色毫秒级内放电至500mV。

1、这是与 TPS7A91相同的原因吗?

2、如果是、您建议使用 TPS22925以外的其他产品吗?

3、我们了解肖特基二极管和放电电阻是可用的、

 但增加电流不是我们的欢迎因素、因此您是否推荐使用任何 shotkeyDi?

此致、

Takeuchi

  e2e.ti.com/.../TPS22925_5F00_2.tife2e.ti.com/.../TPS22925_5F00_1.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeuchi-San、

    感谢您发送电子邮件。 电压的下降时间应远低于您在示波器屏幕截图中看到的时间。 输出端的22uF 电容器很大、可以在这里发挥作用-负载上的电阻元件是什么。 此外、VIN 引脚上是否有任何电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Timothe-San、

    感谢您的回复、

    我修改了原理图、请查看随附的图片。

    Cin=10uF、输出电阻元件为零、Cout 为73uF、总值。

    数据表 P24的附录(Cin = 1uF、Cl = 0.1uF、Rl = 10 Ω)

     需要输出电阻元件?

    此致、

    Takeuchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有附加这些文件。。。

    e2e.ti.com/.../TPS22925_5F00_3.tife2e.ti.com/.../TPS22925_5F00_4.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeuchi-San、

    仔细看一下示波器截图、我发现了问题。 QOD 仅在器件通电时有效(VIN 为高电平)。 当 VIN 为低电平时、器件未通电、并且仅通过最小的开关和负载本身泄漏电流来下拉输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thimothy - San、

    感谢你的答复。 我同意你的意见。

    还有一个问题、 您能不能告诉我 QOD 的实际限值、

    输入电压 MINMOM (0.5V)或高电平输入电压 ON_MIN (0.9V)?

    (查看示波器截图、看起来是 0.9V)

    此致、

    Takeuchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeuchi-San、

    QOD 的激活和停用阈值与器件的 V_IL 和 V_IH 相似。 QOD 在0.45V 下激活、 并在 ON 引脚上停用0.9V 以上。 在0.45V 至0.9V 之间、整个器件的行为未定义。