This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:引脚对引脚兼容

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988665/lm5164-q1-pin-to-pin-compatible

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5163

LM5164-Q1Hi 团队、

我们的客户需要帮助来替换 器件 LM5164QDDARQ1的引脚对引脚兼容。 您是否可以共享任何可能的器件。

期待您的回应。 非常感谢您的参与。  

此致、LM5164-Q1

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要 P2P 替代产品?

    是否需要不同的规格?

    我们可以通过电子邮件讨论要求。 我无法在产品路线图上通过 e2e 讨论具体细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall_Beck、您好、这是印度 IELEKTRON 技术的第三个产品。

    我是在 TI 聊天中提出此问题的人。 详细信息如下所示、

    "在我们的电动汽车项目中、我选择了 LM5164QDDARQ1降压转换器。 但这部分似乎在任何网上商店都不可用。 我们的项目即将到期、因此是否有任何其他引脚对引脚兼容的器件、以便我可以原样替换它。 目前、Gerber 设计已经完成、可用于 PCB 制造、因此我迫切需要任何可解决我的问题的备用双器件。 我可以对输出电流进行补偿、比如不小于500mA。"

    我的邮件 ID: thirumoorthy.s@ielektron.com

    请在这方面为我们提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为唯一可行的替代方案是:A)在应用不需要满负载电流的情况下选择较低电流版本(LM5163) B)选择器件的商用型号。

    我看到 LM5163H 在距离处可用。 您可能会面临获取某些设备目录的困难。 最好尽快下订单、以便尽早在书籍上订购 ESD 产品。