This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:UCD90124A 的代码审核

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90124, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988771/ucd90124a-code-review-for-ucd90124a

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件:UCD90124

您好的团队:

  请帮您查看客户端的 UCD90124代码、设计规格和电路显示为附件。如果需要更多信息、我 可以   通过电子邮件与您协商、谢谢!

e2e.ti.com/.../T99O297T00_5F00_Power-On-Sequence-Control_5F00_20210305.pdf

e2e.ti.com/.../T99O297T00_5F00_TI_5F00_UCD90124A_5F00_20210325.pdf

e2e.ti.com/.../UCD90124A_5F00_0x34_5F00_Q2A_5F00_R01_5F00_20210323.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看原理图指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50 

    有关原理图、请参阅以下评论:

    对于欠压电路、需要一个1.333mF 的保持电容。 在原理图中、它仅为0.99mF。  

    V33A 和 V33D 之间需要4.99欧姆的电阻器、请勿使用电感器(L3)

    V33DIO1上缺少电容。

    SCL 和 SDA 上的上拉电阻器应介于1K 和2K 之间。  

    通过查看项目文件、当 信号 PSU_VOUT_PWROK 取消置位时、他们似乎希望控制断电排序。 但是、将该信号设置为电源轨的定序不会触发断电。 它们必须将该信号连接到 UCD90124A 的 PMBus_CTRL 引脚、并将 On/Off_CONFIG 设置更改为仅控制引脚。

    请参阅随附的快速指南以了解这一点。

    e2e.ti.com/.../5710.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    Yihe