This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BATFET 被禁用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988737/bq25606-batfet-is-disabled

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25619E

你(们)好

我正在从事一个将使用 BQ25619E 作为充电 IC 的项目。  

当我连接到 Vbus 到 BQ25606时、一切(充电电流和 VSYS)都可以正常工作。  

但是、当我移除 BQ25606的 Vbus 输入时、BATFET 关闭、VSYS 测量为0V。  

我想知道是什么导致了这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断开 VBUS 时、您的电池电压是多少?

    此致、

    Ricardo