This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200

Guru**** 2538500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987658/tps51200-tps51200

器件型号:TPS51200

大家好、

我们在设计 DDR4 (5芯片)存储器时使用 TPS51200。   μF TPS51200数据表、本文提到"将 REFOUT 引脚上的总电容保持在0.47 μ F 以下"。

由于我们的设计具有5个 DDR4芯片、DDR4设计指南建议在每个芯片上为 VREF 引脚使用至少0.1uF 的电容器。  

因此、如果我们进行数学运算、  

在 REFOUT 引脚上连接的总去耦电容器为6*0.1uF = 0.6uF。  这是否是一个将 REFOUT 两端的总电容保持在0.47uF 以下的严格条件?

我们在 VREF 和 VDD 之间使用每个 DDR4芯片0.1uF。

请告诉我们您对此有何看法。

此致、

Hareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何关于上述问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    建议在 REFOUT 引脚上的电压低于0.47uF。 我们的客户使用的是>10uF,没有任何问题。 因此0.6uF 应该没有问题。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Weidong、

    感谢您的回复、我看到数据表最近已更新。 REFOUT 引脚上没有电容限制。

    条件变化是否有任何具体原因??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    最近没有更新数据表。 您所指的是哪个版本?

    此致、

    Weidong