请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 大家好、
我们在设计 DDR4 (5芯片)存储器时使用 TPS51200。 μF TPS51200数据表、本文提到"将 REFOUT 引脚上的总电容保持在0.47 μ F 以下"。
由于我们的设计具有5个 DDR4芯片、DDR4设计指南建议在每个芯片上为 VREF 引脚使用至少0.1uF 的电容器。
因此、如果我们进行数学运算、
在 REFOUT 引脚上连接的总去耦电容器为6*0.1uF = 0.6uF。 这是否是一个将 REFOUT 两端的总电容保持在0.47uF 以下的严格条件?
我们在 VREF 和 VDD 之间使用每个 DDR4芯片0.1uF。
请告诉我们您对此有何看法。
此致、
Hareesh