This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:恒流模式下的电流值是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988608/tps22941-what-is-the-current-value-in-constant-current-mode

器件型号:TPS22941

大家好、

对于 tps22941/2/3/4/5、如果电流超过限制电流、它们将进入恒定电流模式。 但是、我无法在恒流模式下看到电流值。 那么、以恒定电流值表示的电流值是多少?

非常感谢!

BR

很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    器件数据表中的第5节描述了这些器件的不同电流限制和响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmello、

    您是说电流值是恒流模式下的限流? 如果电流过受限电流、则电流将保持受限值。 我的理解是否正确?

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    是的、在过流事件中、器件将尝试将电流限制为预定的电流限值、以保护下游负载。 请参阅数据表的特性说明部分、详细了解这种限制行为。