This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:ISO7637

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988755/lm74700-q1-iso7637

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

您好!

数据表中提到了以下内容。

这是否意味着器件和合适的 TVS 二极管基于 ISO7637"Pulse5"?

如果是、则使用了哪种 TVS 二极管?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    您能否确认您的是指12V 系统还是24V 系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    系统为12V。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    LM74700-Q1非常适合抑制负载突降。 有关 输入端35V 负载突降的 TVS 选择过程、请参阅数据表中的"10.1.1.3为12V 电池保护应用选择 TVS 二极管"部分。

    对于未抑制的负载突降、采用共源极拓扑的 LM7480-Q1 可用于钳制 高达 200V 的未抑制负载。 请 参阅 LM7480-Q1数据表中的"10.3.1 200V 未抑制负载突降保护设计要求"部分。

    请参阅 下面未抑制的负载突降脉冲5A 期间捕获的波形、