主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
大家好、
我使用 BQ25155处理 MCU 控制的镍氢电池充电器。 我的原理图如下:

在充电过程中、系统通过 BQ25155寄存器监测电池电压。 我得到了以下图表:

我从 BQ25155寄存器中读取的电池电压不连续。 在周期开始时、它跳跃23mV。 电压的 LSB 寄存器似乎不响应电流值(不变)。
从时间8:45开始、电压开始持续增长、但仍有大约23mV 的跳变。
同时、我通过电压表测量电池电压-在整个充电周期内、实际电压是连续的。
您是否知道 IC 行为的原因是什么? 我很乐意提出任何意见。
谢谢你。
此致
Petr