This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:有关保护的问题、如果 PGTH 不使用电源正常状态指示、是否可以将其保持悬空?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988794/tps25947-questions-regarding-protection-and-can-pgth-be-left-floating-if-they-don-t-use-power-good

器件型号:TPS25947

我的客户计划在其设计中使用此器件、并有一些问题。

"

我们 最常见的保护措施如下。  有人插入一个极性反转的适配器、从而提供反极性保护。  有人插入电压较高的适配器(例如9V 或12V)、从而提供过压保护。  有人插入电压较低(例如3V 或5V)的适配器、从而提供欠压保护。  在制造过程中、有时错误的部件放置会导致电压轨对地短路、从而提供过流保护。  考虑到这些情况、我认为我们不需要第10.1节(瞬态保护)中提到的许多可选组件。  您是否同意 C50 (如上所述)就足够了、或者我们是否还应该在输出端使用肖特基二极管?

2. 如果我们没有使用电源正常指示功能、可以移除 R58和 R59吗?  由于 PGTH 是模拟输入、我假设它需要连接到某个对象。  GND 或 Vout 是否正常工作、或者 PGTH 确实需要某种分压器才能正常工作?

[lb]我想他们实际上可以将这个问题保持在未连接状态-您能验证吗?

"

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的联系。

    输入端的 tvs、输入端的电容和输出端的肖特基等附加组件有助于吸收瞬态。 在器件关断时输出短路等事件期间,输出电感在器件的 OUT 引脚上产生负瞬态,这可能超过器件的绝对最大额定值,类似地,输入端的 TVS 也可以防止正尖峰。 建议使用其他保护组件。 考虑输出负载通过长导线连接到 OUT 引脚的情况,在这种情况下,负载和 OUT 引脚之间会有很大的电感,以便在 OUT 引脚上产生负尖峰。

    2. PGTH 可保持断开状态

    此致

    Kunal Goel