This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:EN 引脚上拉或下拉

Guru**** 2451830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988865/tps61222-en-pin-pull-up-or-pull-down

器件型号:TPS61222

尊敬的 TI 工程师:

我想将 TPS61222的使能引脚连接到 uC。 EN 引脚的内部下拉电阻值是多少?
请告诉我 EN 引脚的输入/输出电流。 由于它是一个逻辑端子、我认为它具有很小的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有上拉/下拉电阻器。 输入电流典型值为5nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉时应使用的理想电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为1Mohm 应该可以。