This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987222/ucd90120a-ucd90120a

器件型号:UCD90120A

您好专家

我们计划使用您的产品 UCD90120A、但我对该产品有两个问题。

 UCD90120A 有22个 GPIO、但数据表中描述的最大值只有12个用作电源轨 EN、最大值12个用作 GPO。 请帮我说明原因吗?  顺便说一下、我可以随机选择用作电源轨 EN/GGPO 的 GPIO、还是必须选择特殊的 GPIO 来使用电源轨 EN/GGPO? 我可以选择11个用作电源轨 EN 的 GPIO 和另外11个用作 GPO 的 GPIO 吗?

UCD90120A 有13个 MON 引脚。 为什么数据表描述仅支持12通道功率监控器?

希望得到您的反馈。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面我的评论。

    UCD90120A 是一个12通道序列发生器。 因此、它最多附带与每个电源轨相关联的12个电源轨 EN。 逻辑 GPO 的最大数量也由总电源轨数量决定。  所有 IO 均可编程。 没有限制。 您可以将任何 IO 配置为 EN 或 GPO。   

    UCD90120A 是一个12通道序列发生器。 这意味着它最多可以支持12个电源轨。 但该器件总共提供13个 MON 输入。 其余一个可配置为12个电压轨之一的电流或温度监控。 这受芯片内部空间的限制。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈! 这对我很有帮助、但我仍有关于项目1的一些问题

    1.如果我没有与电源轨关联,可以使用12个以上的 IO 作为电源轨 EN 吗? 例如,与12个 MON 通道相关联的12轨 EN,与输入相关联的其他轨 EN (例如,来自 VR 的电源正常)。  

    2.如果我没有与电源轨关联,可以使用12个以上的 IO 作为 GPO 吗? 例如、所有22个 GPIO 都用作 GPO、它们依次每隔几 ms 输出高电平。

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    每个函数的最大 IO 数量是固定的。 您最多可以配置12个电源轨。 每个电源轨必须至少配置一个物理引脚、可以是 MONx 或 ENABLE。 因此、您可以在没有 MON 的情况下全部使用12个电源轨、但所有电源轨都具有 ENABEL。 除了电源轨之外、您还可以配置多达12个逻辑 GPO。 逻辑的输入可以是来自未配置 MON 的电源的电源正常信号。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这意味着、当我配置12轨 EN 时、我还可以使用其余10个 GPIO 来计算10逻辑 GPO、对吧?

    此致

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您回答正确。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!

    因此、我可以使用10个 GPO 执行任何操作、并且10个 GPO 不需要与 MON 输入相关联、对吧? 或者这10个 GPO 有一些限制?

    此致

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于逻辑控制的 GPO、您不必将它们与 MON 输入耦合。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢