This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:Vin 上的振荡

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987438/tps61230-oscillation-on-vin

器件型号:TPS61230

当断电压摆率非常慢(例如:3.3V -> 2V 花费10ms)时,它将导致“振荡”(或“电源环”)。

例如:

输入功率下降到2.5V 以下->连接到61230输出的所有电路都将关闭电源->输入功率将略有上升,因为此时它将变为“轻负载”-> 由于其电源恢复,从61230输出端吸收电路电流->输入功率下降到下面 2.5V

 

是否有任何方法可以修改 TPS61230的外设以消除此问题?

 

 下方邮件中的“电源环”图像(蓝线,即 TPS61230,VIN 引脚电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    该器件具有一个用于配置 UVLO 电压的 HYS 引脚。 您可以尝试此函数。

    但是、这种行为是否会影响客户的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper  

    我刚刚意识到 TPS61230和 TPS61230A 之间的引脚分配是不同的。

    我们观察到的问题实际上是在没有 HYS 引脚的 TPS61230A 上。

    抱歉 、出现错误的 IC#。

    您能不能建议 您是否有任何其他方法来调整 TPS61230A。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有方法可以调整 TPS61230A 的 UVLO 迟滞。 此类行为如何影响系统? 我们必须消除这种行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    我们的客户(主机系统)正在以极慢的速率测试断电情况。 我们直接通过10K 电阻器将 EN 连接到输入端。 当断电速率较慢(例如:3.3 -> 2.5V:5ms)时、不仅很可能在61230a 输入中导致电源振铃(或振荡)、而且也可能在输出中导致电源振铃。 上行和下行电压将导致后端电路的串联多路复用功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    因为 TPS61230A 的启动和关断仅由 IC 内部电路决定。 没有简单的解决方案来解决这个问题。

    解决方案是什么

    1. 降低  电源阻抗并增加输入电容,以减少 VIN 中的电压振铃

    2. 使用系统中的电压监控器 IC 或 MCU 通过 EN 引脚禁用 IC。