This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:负载开关

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988627/lm5069-load-switch

器件型号:LM5069

您好!

我们还需要将 LM5069用作负载开关。

是否确实建议将计时器和 PWR 引脚保持断开状态?

如果电流限制功能和计时器功能仍然连接到电阻器/电容器、会发生什么情况?

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    要将 LM5069配置为不带过流保护的简单开/关负载开关、您需要将 VIN 和 SENSE 引脚短接以禁用过流保护功能。 在这种情况  下、计时器和 PWR 功能将不会处于活动状态、因为您要在 Rsns = 0欧姆的情况下设置为理想的无限 OCP 电平。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    我认为 RSns = 0r、VIN 到检测之间存在短路。

    但我的问题是电阻器 Rpwr 和电容器计时器。

    是否可以使用、例如100kr 电阻器和100nF 电容器?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以对  Rpwr 和电容器计时器使用任何值