This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:同一设计的 TPS62866 A/B 版本

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988839/tps62866-tps62866-a-b-version-for-same-design

器件型号:TPS62866

我的客户希望在同一原理图中设计 TPS62866 A 和 B 版本。

客户能否通过  R=105k 欧姆将 A2引脚拉低至 GND 以兼容  的 A 和 B 版本?

根据 D/S、对于 A 版本、拉低="Vout register 1"。 但与 B 版本不同。

问: 客户是否应该对 A/B 版本使用不同的 I2C 设置? 或者 A/B 版本是否可以使用相同的 I2C 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您能在这里详细说明一下客户尝试为 A/B 版本使用的输出电压是多少?

    如果在 VSET 和 GND 之间针对 A/B 版本使用105千欧的配置、则启动输出电压和 I2C 地址将相同。

    对于 B 版本、启动后、引脚将执行 A (/电源正常)输出。

    请告诉我这是否有帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian